This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:LM3671MF-3.3NOPB 输出过低且负载故障

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673583/lm3671-lm3671mf-3-3nopb-too-low-output-and-failure-under-load

器件型号:LM3671

您好!

我是第二年的学生、我使用 LM3671MF-3.3NOPB 器件为典型负载为70mA、突发高达400mA 的系统提供3.3V 输出。 但是、我们使用的器件在施加100mA 电阻负载的情况下输出明显更低的负载电压、即2.5V 而不是3.3V。 存在音频线圈呜呜声。 该器件在短时间后似乎出现故障、从而在输出和接地之间形成短路并拉取大量电流。 在没有任何负载的情况下、输出为3.33V。

由于我是一名学生和初级 PCB 设计人员、我希望能够获得一些有关我的设计行为不正常的原因的指示。 下面是 PCB 布局以及所用无源器件的组件 ID:

使用的无源器件为 GRM188R60J475KE19D 4.7uF 输入电容器、GRM188R60J106ME47D 10uF 输出电容器、DFE201610E-2R2M=P2 2.2uH 功率电感器。

我已经尝试用一根导线将一个额外的接地连接从芯片更靠近电容器放置(PCB 上有缺失的 GND 走线)、并在输出上添加更多电容、但这并没有帮助。

如果有任何反馈和建议、我们将不胜感激。

非常感谢您的参与、

此致、

Tomasz BIALAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    感谢您发布布局和 BOM。 原理图未通过。

    是的、您肯定需要将电容器的 GND 直接连接到 IC 的 GND 引脚。 此外、该输出电容器在3.3V 偏置时没有 D/S 中列出的最小指定有效输出电容。

    如果您已经尝试了这两种方法、对于任何常规调试情况、您需要使用示波器查看各种波形。 我将从您的输入电压和输出电压开始-这些应该是直流电。

    确保在实施额外 GND 连接的情况下测量 C4两端的输出电压。 该电压应保持恒定、因为电路板上没有其他可降低该电压的 IR 压降。