This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132过流问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673390/tps65132-tps65132-over-current-issue

器件型号:TPS65132

您好、BU 团队、

我们的客户 正在将平板电脑模式与 TPS65132B0配合使用、他们发现在我们数十人中、VPOS/VNEG 的峰值电流可能高达80mA 至100mA。 我注意到 VNEG VPOS 的电流限制为200mA 和80mA,我在 e2e 网站上搜索过,没有找到 NEG 轨过流的准确阈值/响应时间。 使用 VNEG 上的常规4.7uF/10uF 电容器,您能不能帮助告知 VNEG 轨的最大输出电流和持续时间,如果过流事件持续很长时间,VNEG 输出、无稳压以及 VNEG 下降或关断的行为是什么?

此致

Luke

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    负电荷泵的电流限制为80mA 直流、而对于 LDO、电流限制为200mA 直流。

    两个转换器上的输出电容器能够提供更多的峰值电流(取决于有效电容和峰值电流的持续时间)。

    如果过流持续时间较长、负转换器将提供尽可能多的电流(电流将略高于80mA、因为这是保证的最小值、有裕度时、电流将稍高一些、 但不会太大(取决于温度、某些过程变化和某种程度上取决于输入电压)。
    如果负载电流高于此最大电流、输出电压将下降、但转换器不会关断。

    此致、
    Brigitte