This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:充电问题

Guru**** 2561610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617, BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680934/bq24617-issues-with-charging

器件型号:BQ24617
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350-R1

你好。

我的充电原理图有一些问题。 我希望您能帮助我了解正在发生的情况。

 

BQ24617

问题:当我为电池充电时、我应该看到引脚 STAT1应该是高电平、而 STAT2应该是低电平吗?

在我的案例中、它是另一个绕圈的方向。 在我的案例中、STAT1为低电平、STAT2为高电平、同时我正在充电。 此外、在 STAT2上、我仅测量800mV。

这里有什么问题呢?

2.问题:Batterymanagementsystem is connected with BQstudio。 IMT 尝试校准电压和电流。 据说、我必须让至少1A 的电流流经负载。

您使用什么类型的负载来仿真这些电流? 很显然、我无法使用电阻器、因为电阻器的最大功耗很低。

问题:充电电流有问题。 我决定选择一个值为0.05 Ω 的 RSR 电阻器。 这将为我提供2A 的充电电流

因为:I_CHARE=Viset1/(20*RSR) => 1/(I_CHARE*20)*Viset1=RSR => RSR=1/(2*20)*2= 2A

但我的系统仅以120mA 的电流进行充电。 此外、该电流不稳定。

在下图中、您可以看到我的计划是如何的。 所有内容与所示数据表中的电路大致相同、即 ISET1、ISET2和 ACSET。 引脚处的输出

电位器、因为我想使用电位器选择最佳电流。

我测量 ISET1和 ISET2上的最大电压2伏。

限制充电电流的原因可能是什么。

在第二张图片中、您可以看到原理图的布局。 可能有问题吗、我没有遇到这个问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、充电时、STAT1应为低电平、STAT2应为高电平。 STAT1和 STAT2是开漏输出。 这两个引脚应上拉至电源轨。 您可以使用10k 电阻器将其上拉至 VREF。 数据表中的"on"和"off"表示 LED 亮起和熄灭。

    关于2、我不熟悉测量仪表的校准方式、请在单独的帖子中发布测量仪表部件号、并在您的问题中指明。 我想您可以使用电子负载。

    关于3、通过调节感测电阻两端的电压来调节充电电流。 电阻器上的最大电压为100mV。 充电电流可能会低于编程电流。 如果输入电流低于充电电流、则电流将被输入电流钳制。 或者、如果电池正在充电、则充电电流将逐渐减小、而不是在快速充电电流下进行调节。 请使用工具和软件文件夹中的设计计算工具进行电阻计算。

    此外、通过快速检查原理图、您在高侧 MOSFET 的漏极处没有转换器输入电容器、也没有足够的输出电容器。 有关 EVM 原理图、请参阅 EVM 用户指南并遵循数据表建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于1:我解决了这个问题。

    关于2:你能给我一个例子吗?

    关于3:我已经计算了所有参数。 可能会出现哪种故障? 您能给我举几个例子吗? 然后我可以进行检查
    如果出现这样的故障、就像您说的那样。 我不知道应该在哪里查找错误。

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于2、我不知道您与 bqStudio 通信的器件。 进行校准时、bq24617不是这样、因为这是一个独立充电器。
    关于3、我列出了一些要检查的条件。 您可以查看输入电压、输入电流、电池电压等 检查器件是否受输入电流限制、输入电压是否下降至 VINDPM、充电是否处于 CV 模式、或者感测电阻(VSRP-VSRN)上的电压是否已达到最大限制。
    此外、请使用从电源到 EVM 板的短电缆。 电缆上的 IR 压降也可能导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于3:如何检查器件是否处于 CV 模式?
    关于2:IM 使用 BQ78350-R1与电池管理系统通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于3、请参阅数据表中的图13。 CV 模式下、电池电压达到调节电压、充电电流开始逐渐降低。

    关于2、请使用 BQ78350-R1开始新的帖子、并回答您有关校准的问题。