This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED N-1架构器件和散热功能问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702212/led-n-1-architecture-device-and-heat-function-question

您好、先生、

1.我是否知道 TPS92638具有 LED N-1架构器件可以为我提供建议? 雾灯需求560mA 电流和 LED 架构2S4P。

2.我是否知道 TPS92610与并联电阻器功能的热共享可以配置 IP (ILED*0.7)和 Idriver (ILED*0.3)? 反向照明需求450mA 和 LED 架构2S6P。

下面是我们的原理图和 RC 设置、请帮助审核并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您需要实现 N-1、只需将 FAULT 引脚拉至高电压即可。 如果总电流需求为560mA、则需要检查器件和系统的热性能。 除此之外、您现在使用的 REF 电阻器为10k。 在这种情况下、每个通道的电流约为24mA。 我很好奇如何获得560mA 的总电流。

    2.如果要将电流分配配置为 IP (ILED*0.7)和 Idriver (ILED*0.3),则可以。 只需确保器件和并联电阻器的热性能均在其 能力范围内。

    此致、

    谢利·何