This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:IC 为 LV2842、需要检查 DIODIE

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702147/lmr14006-ic-is-lv2842-want-to-check-the-diodie

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件:LV2842LV2862

,采购问题,需要将 DIODIE 从 IC1改为 IC2。我想确认是否有问题

IC1 RB160M-60 CD长电e2eti.com/.../RB160M_2D00_60-CD_7F953575_.pdf

IC2 RB160M-60 LC领晨e2eti.com/.../RB160M_2D00_60-LC_86986866_.pdf

我们测试了反向泄漏电流。 IC2的反向泄漏电流为13uA、 IC1的反向泄漏电流为1.4uA。 它是否会影响您的 LV2842和 LV2862。 还有一个问题需要问、如果直流/直流芯片的 MOS 管的阻抗为700毫欧、它是否会影响整个直流/直流的性能? 如果有、主要影响是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muller、

    这两个二极管均可与 LV2842和 LV2862搭配使用。

    高侧开关是 MOSFET、因此它在关断状态下具有非常高的阻抗、阻抗越高、输入泄漏电流越低、 这对于轻负载效率而言更好。