This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:电芯数限制?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684013/bq25708-cell-count-limitation

器件型号:BQ25708

您好!

我想知道是否有人知道该芯片在电池节数方面的实际限制是什么。 我想串联5节镍氢电池、每节电池的额定电压为1.2V/节、充电率相当适中。 我可以看到数据表显示最多4节电池、但它是否可以与更多电池配合使用? 或者、是否有将电池数量限制为4的关键原因?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle:

    CELL 引脚设置用于锂离子电池、该电池在启动和 SYSOVP 阈值期间决定 VSYS 电压调节。
    对于5节串联的镍氢电池、您可以选择2s 设置:可以将6.144V VSYS_MIN 设置和8.4V 满充电电压作为默认值。 SYSOVP 设置为12.5V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢!