This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:电池充电时间。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702182/bq25120a-battery-charge-time

器件型号:BQ25120A

大家好、开发已完成、功能验证正在进行中。

但也有一些问题。




当应用 BQ25120A 时、充电时间(直到充电完成位被打开)一直为2小时、即使充电电流或终止电流被改变了几次。

电池使用的是160mAh、充电必须在设计要求的1.5小时内完成、

如果我多次更改充电条件、则需要大约2小时才能完成充电。 是否无法将充电时间缩短至1.5小时?


电流施加的电阻是多少

 ISET = 1.5k Ω、 (130mA)

 ILIM = 499欧姆、 (400mA)

 IPRETERM = 5.1k Ω(4.99k Ω)、 (10%(=13mA))


当然、我通过 I2C 设置相同的值。

由于电池为160mAh、充电电流为 ISET = 130mA、因此电池将在大约1小时30分钟内充电。
但是、完成充电测试大约需要2小时。

在1.5小时内完成充电需要哪些设置?

谢谢、

Sunbae Yim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunbae,

    首先、我将检查是否有任何导致您延迟充电操作的故障触发。 您是否能够测量整个周期的电流?

    具有低终止电流将需要更长的时间才能"完成充电"(向用户指示)、但不能一直充电。  

    如果您决定增大终止电流、您将能够指示充电已提前完成。  

    另请参阅此应用手册以了解更多详细信息  

    此致、

    gautham