This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:Ucc27210

Guru**** 2560900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, UCC27210, LM5119, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680612/lm25119-ucc27210

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: UCC27210LM5119TL494

你(们)好

我想使用 LM25119设计具有以下规格的同步降压转换器

VIN = 13伏至35伏
Vout =11伏
Iout-max =60安培

使用多相转换器是实现此类高电流的好方法、因此我应该并联使用 LM25119的两个输出(其中一个输出从从属另一个输出)。 但即使如此、它也可能不适合60A 输出。 唯一可行的方法是使用一些更好的外部栅极驱动器。  

我能否使用 UCC27210等外部 MOSFET 驱动器通过 LM25119获得更高的功率?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下面是我的想法。  

    LM25119 SW 引脚的绝对规格为45V。  对于35V 输入电压、开关节点上的电压尖峰可能高于45V。 因此、我建议使用额定电压为75V 的 LM5119。  

    2. LM25119和 LM5119的栅极驱动高于3A。 允许控制器直接驱动 FET 应该是可以的。 您不必使用外部驱动程序。  

    3.要使用外部栅极驱动器,请将控制器 SW 引脚接地并将 HO 用作 HI 信号。  

    4.当输入电压为13V 且输出电压为11V 时,占空比高于85%。 LM25119和 LM5119的强制 HO 关断时间高达430ns。 这意味着应选择低开关频率、以使 HO 关闭时间大于430ns。  

    LM25119和 LM5119将感应电阻器与低侧 FET 串联、以进行电流感应。 对于60A 设计、感应电阻器的封装应足够大、以处理功率损耗。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    ->"LM25119  和 LM5119的栅极驱动 高于3A。 让控制器直接驱动 FET 应该是可以的。"

    我使用的 MOSFET 是 IPP08CN10L。  
    GG = 90 nC
    TD (on)= 18ns
    TR = 10ns
    栅极=90/28=3.21A 时的峰值电流  
    对吗?您能否计算 LM25119栅极的精确峰值电流?

    ->" LM25119 和 LM5119 使用感应电阻器与低侧 FET 串联进行电流感应。 对于60A 设计、感应电阻器的封装应足够大、以处理功率损耗。  "

    我是否可以使用像"CSM050LA"这样的霍尔效应传感器而不是 Rsense1?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    栅极电荷和放电电流主要由栅极驱动电路决定、而不是由 MOSFET 决定。  如果 栅极驱动器的拉电流/灌电流较大、FET 将快速导通/关断。 如果拉电流/灌电流很小、FET 将缓慢打开/关闭、这会导致更大的开关损耗。

    我认为霍尔效应传感器不能用于 LM25119和 LM5119。 对于60A 设计(每相30A)、 这两个控制器应考虑采用大型封装的感应电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为它与 MOSFET 相关。 假设我们要使用 TL494打开/关闭"IPP08CN10L"。 由于 TL494的栅极电流低于 MOSFET 的栅源极电流、因此无法正确开关 MOSFET、从而导致更大的开关损耗。

    您能否解释为什么不在此电路中使用霍尔效应传感器?我不想使用两个10瓦分流器来测量电流。 请帮助我为电流选择合适的霍尔效应传感器。

    此致
    Hamed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栅极驱动电路具有输出阻抗、因此开通/关断期间的实际栅极电流主要由栅极驱动决定。
    开关时间由 FET 的实际栅极电流和栅极电容决定。

    关于感应电阻器的功率损耗、相电流为30A、假设电阻器值为3m Ω(将 OC 设置为120mV/3m Ω=40A)、则低侧 FET 的最大导通占空比为(1-11V/37V)=0.7。 感应电阻器的功率损耗为30a*30a*3mohm*0.7=1.89W。 如果不需要 OC 保护、则可以使用较小的电阻值来降低功率损耗。

    抱歉、我对霍尔效应传感器没有太多经验。 如果在其他设计中使用霍尔效应传感器、则可以尝试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当我想用 Webench Designer 生成符合上述规格的直流/直流转换器时,我遇到了软件发出的错误信息。 通过将输出电流降低到30安培,它可以生成转换器,单位为 lm25119。 实际上、我是否可以在该转换器的输出中具有如此高的电流(60安培)?

    此致、
    Hamed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamed、

    额定电流主要由 FET 和电感器决定、而不是由控制器决定。
    在控制器方面、我认为在60A 设计中使用它是可以的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复:)
    我知道,但看到这条警告我感到很惊讶。 软件为什么会产生此错误?

    谢谢
    Hamed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM25119多年前发布。
    当时、大多数设计的额定电流低于30A、因此我们对 Webench 模型进行了电流限制。
    我想这是可能的原因。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好钱

    我能否根据上述恒流转换器规格修改我的电路?
    Vin = 13伏至20伏
    Iout =0至50安培

    我想在0到50安培之间调节输出电流,并在不同负载下具有恒定电流。 输出电压从0变为11伏、以保持恒定电流。 我如何更改 webench 设计人员推荐的电路?
    我认为应该将分流电压提供给反馈引脚。 但分流器的低输出电压值是一个问题、不是吗?

    此致
    Hamed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamed、

    恒流模式需要外部电路。

    检测负载电流并转换为电压。 误差放大器将电压与基准电压进行比较。 误差放大器的输出连接到 PWM 控制器的 COMP 引脚。 这是恒流模式的机制。

    我没有详细的电路、您可能需要在线搜索。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 钱

    -->"负载电流被感测并转换为电压。"

    我想知道我是否可以使用施加的相同分流器来限制将输出电流调节到恒定值的电流;或者我应该使用另一个分流器来固定负载电流的值?

    如果我在负载侧使用另一个分流器(3毫欧),分流器的值是多少? 我的计算方法如下

    P (max)=I^2*R=50*50*0.003=7.5瓦

    是真的吗?

    此致

    Hamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamed、

    在 stead 状态下、转换器输出电流等于负载电流。
    一个分流器用于感测电流。 具有闭环功能的误差放大器将电流调节至恒定值。

    分流器上的功率损耗计算正确。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我想使用"CSNL1206FT3L00"作为分流器。 这是 webench 设计人员的建议。 但额定功率约为1瓦,我们计算的最低功率约为7.5瓦。 这种设计是否合适?

    我还记得、您已经将分流器的损耗功率计算到了另一个模型中。
    -->”关于感应电阻器的功率损耗,相电流为30A,假设电阻器值为3m Ω(将 OC 设置为120mV/3m Ω=40A),低侧 FET 的最大导通占空比为(1-11V/37V)=0.7。 感应电阻器的功率损耗为30a*30a*3mohm*0.7=1.89W。 如果不需要 OC 保护、则可以使用较小的电阻值来降低功率损耗。 "


    占空比计算错误。

    Vout-max=11伏
    VIN-min=13伏
    负载电流最大值= 50安培
    最大占空比= 11伏/13伏= 0.84
    是真的吗?

    每个相位的电流= 25安培
    电源=25*25*0.003*0.84=1.57瓦
    是真的吗?

    那么、必须使用哪种电源的分流器?
    请详细说明一下。

    开关侧分流器的波形为方形、我认为我必须将其转换为 rms 值、并使用积分器放大器、并将其提供给 comp 引脚。 我认为调节输出恒定电流不是很精确,不是吗?

    此致

    Hamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamed、

    如果分流器与低侧 FET 串联、则最坏的情况是在高输入电压下、因为在这种情况下、低侧 FET 的导通时间最长。

    如果您需要恒定电流模式、分流器应与电感器串联。 分流器上的功率损耗更大。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需进一步讨论、您可以通过电子邮件联系我吗? 我通过电子邮件向您发送了一封邮件。

    谢谢