This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1学习周期寿命

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700142/bq34z100-g1-bq34z100-g1-learning-cycle-life

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

使用寿命电池(多节)的学习周期程序是什么? 相关文档在哪里?

谢谢、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3.为电池组充电以充电终止。
    4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    5.C/5放电至终止电压
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    7.为电池组充电以充电终止
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    9. C/5放电至端接电压
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

    bq34z100-G1学习周期专用的配套资料目前正在改进中。 在此期间、请参阅此应用手册以了解更多信息:

    www.ti.com/.../slua777.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您采取这些步骤。 期待 正式文件的发布。

    关于步骤:步骤5和步骤9中的放电率(C/5)有多重要? 如果是 C/10、他们会影响学习周期吗?

    谢谢、

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    是的、改变 C 速率会影响学习周期。 请尝试准确了解价格。

    此致、
    Bryan Kahler