This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps3808:tps3808的长复位脉冲

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673709/tps3808-long-reset-pulse-with-tps3808

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3890

我需要一个长复位脉冲来为汽车应用加电10至20秒或更长的时间。

TPS3808为10s。 是否有更长的时间?

谢谢

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    您可以级联两个 TPS3808并将复位延迟时间延长一倍。 将第一个 TPS3808的/RESET 输出连接到第二个 TPS3808的/MR 输入。 在两个芯片上对 Vdd 进行网感测。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10秒内最大 CT 是否约为1.7uF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍伊

    您可以使用 TPS3890、它与 TPS3808具有相同的功能、但具有长达30秒的可编程延迟。 请参阅第8.3.1节。
    www.ti.com/.../tps3890.pdf

    正如 Kai 提到的、您还可以使用两个级联在一起的器件。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    这就是公式所说的内容。 另请参见数据表的图3。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 TPS3808数据表中找不到最大 CT 值、这就是我提出要求的原因。
    TPS3890看起来更适合。 我正在寻找 SOT23、以方便返工、但 WSON 可能还不错。

    谢谢、