This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:18V 连续输入电压下的 bq25606?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683688/bq25606-bq25606-at-18v-continuous-input-voltage

器件型号:BQ25606

数据表显示最大电压为13.5V、绝对限值为22V。 开关节点上的峰值开关振铃有一条注意事项。 这是什么将工作电压限制在13.5V?

如果我连续以18Vdc 最大输入运行该怎么办?

是否有另一个具有电源路径管理功能且充电电流至少为1A 且具有更高连续工作电压的独立器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25606内置输入过压保护(OVP)、典型电压为14.3V。 当输入电压高于 OVP 阈值时、充电器停止开关、因此 SW 不会看到高开关电压。  VBUS 上的工作电压范围高达13.5V、非工作电压高达22V。