This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:更改 LED IF

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700599/tps92518-changing-led-if

器件型号:TPS92518

 

你好

我的客户选择了用于2019 LED 灯的 TPS92518、其主要特性是0.1%调光比。

因此、客户认为[LEDx_PKTH_DAC]= 255 (最大值)的精度是因为

我们可以在 数据表 p44中看到说明*。

*

"对于最高电流设定点、将峰值阈值寄存器设置为尽可能高。 如果可能、使用[LEDx_PKTH_DAC]= 255 (最大值)来提高转换器精度。"

另一方面、它们需要在同一 PCB 中更改 LED 电流3外壳。

随附的 ppt 是块式文件。

问题1.

我们不知道[LEDx_PKTH_DAC]= 255 (最大值)与0.1%调光比率的精度之间的延迟。

您是否建议使用[LEDx_PKTH_DAC]= 255 (固定)来实现0.1%的比率? (当然、它应该取决于 PWM 脉冲分辨率)

 

问题2.

如果我们将[LEDx_PKTH_DAC]设为255、那么我们应该 使用开关来更改 if (Rsense 电阻器)。(Pls 引用 ppt)

您认为这在实践中是可以接受的吗?  

如果 调光比为0.1%、您是否有任何更改 IF 值的想法? (包括 Q1)

 

问题3.

在不同情况下,输入电压变化为48V 和24V。

外部组件和电容器设置可能保持相同,即使是不同的 Vin 也是如此?

 

如果 Vin 发生变化、则应针对相同的 TOFF 更改开关频率、但如果可以、

无需更改电感器和喷雾器设置.....  对吗?

但 UVLO 设置应在 d/s 图31中更改。

 

问题4.

您是否对 LED 短路过流保护、LED 开路过压保护有意见

另外,如果(Rsense)更改了所附的 ppt,您还会吗?

此致

e2e.ti.com/.../Block_5F00_Diagram_5F00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    Q1)使用255作为峰值电流阈值将使整体精度达到最高(模拟)。 如果您使用 PWM 调光、分流或使能?、精度将取决于其他因素。 从数据表中:
    LEDx_PKTH_DAC = 255 245 255 265 mV 意味着265/255提供的输出比设定值高3.92%
    LEDx_PKTH_DAC = 127 118.5 127 135.5mV 意味着135.5/127提供的输出比设定点高6.7%
    这与 PWM 调光无关、只是与峰值电流阈值跳变点相关的精度。 因此、如果设置为255、则会是最准确的。 由于这似乎是在350mA、500mA 和525mA 下开始使用、因此您可能会发现它的精度足以使用 PKTH DAC 设置峰值电流阈值、350mA 设置的精度最低、但可能足够接近您的设计。

    Q2)您必须计算电阻值并查看 MOSFET 的 Rdson 是否会影响电阻。 我会尝试使用 PKTH 来查看它是否对您的设计足够准确。

    Q3) TPS92518使用 Toff 将电感器电流纹波保持在恒定振幅。 这意味着、如果输入或输出电压发生变化、开关频率将发生变化、这就是它的工作方式。 组件无需更改、但需要针对两个工作点进行设计。 UVLO 无需更改、除非它必须在48V 工作电压下禁用高于24V 的电压。 除非需要、否则没有理由更改电感器和寄存器设置。

    Q4) TPS92518调节峰值电流、以便在计算正确的 Toffmax 时防止 LED 短路。 可通过从 TPS92518读取 LED 堆栈电压来实现过压保护。 电流感应电阻器开关需要更多电路才能正常工作、还需要 P 沟道才能按图示工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin-san:
    感谢您的回答! 我将与客户交谈、但感谢您的建议。