This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:数据表澄清了基准电压与温度间的关系

Guru**** 2560800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2891, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680182/ucc2891-datasheet-clarification-reference-voltage-vs-temperature

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

大家好-  

UCC2891的数据表,图18包括电压与芯片温度的关系图。 此图上的单位是多少?  

谢谢,
Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jake Salmi:
    我认为所提供的商品看起来不正确。
    已向我们的测试经理发送电子邮件以获取确认信息。
    我将在问题得到解答时通知您。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    我同意该图的标签不是很好、我需要向工厂核实。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    很抱歉、延迟响应、UCC2897a 数据表中也有相同的图。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCC2897a 的第11页的图18中、该图像不会粘贴到 e2e 窗口中!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!