This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:针对 LED 开路/短路的检测保护

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698958/tps92518-detection_prptection_-for-led-open-short

器件型号:TPS92518

你好

我的客户选择 TPS92518HV 作为其全新的2019 LED 照明、因为它具有1:1000调光功能。

因此、他们将从6月底开始其工程样片板(30件)设计。

现在他们有几个问题。

请提供建议吗?

 

LED 开路模式故障

如果 LED 为开路模式故障,则 VLEDx 上升。  (使用 EVM 作为仿真的测试结果:请参阅随附的 ppt)

问题1.

LED 打开时的波形(连接 ppt)是由于 TPS92518进入 BOOT_UV 错误并在数据表 P32中重试切换。 对吧?

问题2.

 是否有办法通过设置 TPS92518寄存器来降低此电压上升?

电压上升是由于电感器反向电流造成的、无法避免。

 

LED 短路模式故障

Q3尽管在短路模式下 LED 会损坏,TPS92518仍会继续 提供恒定电流?

问题4.

TPS92518无法检测 LED 的变频...对吧?

VLEDx 可在 d/s 8.2方框图中的 ADC 上检测到、但对于我们来说是 x V 操作、对于检测 LED 短路不有用... 对吧?

问题5.

您是否具有包含 LED 短路模式/LED 开路模式检测保护的示例参考设计电路?

客户希望现在就开始电路板设计了。

 

问题6.

您是否有任何计算器。 用于  设计的 Tool( Excel tool)?  客户只有  数据表第43 ~45页?

 

感谢您的合作

此致

 

 

e2e.ti.com/.../LED_5F00_fail_5F00_TPS92518.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    根据 PPT、如果在启用时打开 LED 灯串(来自数据表):

    8.3.3.1输出振铃和 TPS92518保护
    在并联调光期间、由于 PCB 和器件寄生电容、通道输出可能会发生振铃
    和电感。 这应该作为设计过程的一部分进行检查。 如果振铃接近绝对值
    必须在设计中添加钳位二极管、最大可达任何引脚。 将二极管阳极连接到处的输出端
    VLEDx 和阴极与输入电压的关系。 如果 LED 负载始终存在、也必须使用此保护
    输出被启用时被连接或移除。

    1) 1)我会说是
    2)请参阅上面的声明8.3.3.1、电感器能量必须达到某种水平、以便二极管返回到输入端将其钳制。
    3)是的
    4) 4)是的、它可以检测 LED 堆栈电压、但您必须读取寄存器中的 LED 电压
    5) 5)这是通过读取 LED 堆栈电压和通过微控制器启用/禁用外部微控制器完成的
    6) 6)有一个简单的计算器工具、但我认为需要在 TI.com 上申请、然后通过审批。

    此外、如果他们计划在输出短路的情况下运行 Toffmax、则需要将其设置为正确。 如果输出短路时 Toffmax 的值太小、电流可能会爬行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin San

    感谢  您的回答!