This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:将 UCD3138A.X0下载到 EVM 时,EVM 被锁入 sluc610,UCD3138A CAN#39;t Jump to ROM mode 的 TI HSFB 代码中。

Guru**** 2580175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673409/ucd3138a-when-download-ucd3138a-x0-to-evm-the-evm-locked-in-ti-code-of-hsfb-from-sluc610-ucd3138a-can-t-jump-to-rom-mode

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138

问题1:

将 UCD3138A.X0下载到 EVM 时,从 sluc610,UCD3138A 锁定在 TI HSFB 代码中的 EVM 无法跳转到 ROM 模式。

我发现 scuc610的代码 UCD3138A 可能有问题,但我找不到。

问题2:当投影“UCD3138HSFBEVM_029”的体积“UCD3138A”为“UCD3138A.X0”而不是“UCD3138A.X0”时?

为什么是“UCD3138.X0”?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 我将修复这些问题、并很快用新项目替换代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于此芯片已锁定、您能否恢复它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够使用 JTAG 与器件通信、那么是。 我们很有可能通过 JTAG 修改校验和并解锁器件。