This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR 操作问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695357/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir-operation-question

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你(们)好

我购买了 LM5170EVM-BIDIR。

我想将其用作直流/直流转换器。(降压、升压和双向)

我 看到了该手册。 我 尝试了升压模式测试。

但它不起作用。

我不知道问题是什么。

无论采用哪种模式、我实际上能看到该转换器连接到的示例或照片吗?

看一下它们、我想知道如何设计它们。

没有地方可以寻求帮助。
请帮帮我。
使用用户指南很难实现正确操作。

如何配置跳线。 如何在任何引脚上施加电压。 难以理解。

感谢你的帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题移至相应的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们刚才看到您的问题。
    我建议首先从降压模式开始。 您需要将电源和电子负载设置为恒压模式、然后按照第15页的说明为 EVM 加电。