This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:建议用于并行器件的 PD 解决方案

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20531, TIDA-00465, TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683302/tps2378-suggest-pd-solution-for-parallel-device

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:PMP20531TIDA-00465TPS23861EVM-612TPS23861

您好!

请在下方推荐并联产品器件和块的 PD 解决方案。

IP 摄像机(现有产品)-->需要数据和电源

音频(重新设计产品)-->只需要电源

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    IP 摄像头和音频块所需的输出电压是多少? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    IPCAM 输出功率为12V/7W、音频为12V/2W、供您参考。

    IP 摄像机(现有产品)-->需要数据和电源

    音频(重新设计产品)-->只需要电源

    PSE 是否检测 到有关 L差 PD 的 PD 问题?

    请提供您的建议供参考。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    为了符合标准、PoE 应该是 PSE 和 PD 的一对一系统。 方框图应如下所示。

    对于 PD 设计、我建议对两个块使用 PMP20531。

    对于 PSE、我建议使用 TIDA-00465

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    谢谢您的建议、但我有一个问题、如下所示。

    如果需要符合802.3af 标准、我们可以使用 TIDA-00465参考设计还是其他建议解决方案?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    通常、端口输出将显示允许的功率、例如"Type 1"。 但我可以看到您的担忧、即终端用户连接 TIDA-00465将打开的2类 PSE 不会停止(仍可以保护自身)。

    如果仅需要1类、而您的应用需要 TPS23861将功率限制为1类功率级别、则需要 I2C 信号、我建议使用 TPS23861EVM-612进行设计并使用专用 MSP431 (硬件仅使用1个端口)来控制 PSE。