This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25606:从输出端子上移除电池后、微控制器重新启动。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701894/webench-tools-bq25606-micro-controller-restarting-when-battery-removed-from-from-the-output-terminal

器件型号:BQ25606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们使用 BQ25606电池充电 IC 已有相当长的时间、但最近我们遇到了一个问题。

VSYS 电压不是恒定的,电池被取出时它会不断波动(从+3.7V 到+4.4V)。 因此、在这种情况下、连接到 VSYS 的微控制器每次都会重新启动(在我们的情况下是 ATMEGA)。
但是、当连接电池时、器件运行良好。
您能不能为我们的问题提出可能的解决方案。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajarshi、

    当充电被启用时、这是正常运行。 当没有电池时、充电器将通过 BAT 引脚上的任何电容进行"迷你"充电周期。 仅在启用充电时才会发生这种情况。

    客户过去在系统中使用可拆卸电池时使用的一种解决方案是在连接到充电器 TS 引脚的电池上使用 NTC 热敏电阻。 充电器上的 TS 引脚通常与连接到电池的 NTC 热敏电阻一起使用以监控电池温度、如果从电阻网络中移除、则会强制禁用充电。  

    或者、如果您知道移除事件的时间、则可以将/CE 引脚拉高。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    感谢您的快速回复。

    但是、是否有其他方法可以解决这个问题? 我是说对于"电压波动"部分、我们可以获得更稳定的输出、而不仅仅是切断输出电压? BQ25606到底是这样工作吗?