This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:REGN - LDO 电压输出容差

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673594/bq25606-regn---ldo-voltage-output-tolerances

器件型号:BQ25606

您好!

在使用 bq25606的单节电池充电器设计中、我有一个分压器、该分压器根据数据表的建议从 REGN 到 TS 为5.23k、从 TS 接地为30.1k。 我还有一个 MSP 微控制器、用于监控 TS 节点、以便在连接了电池组热敏电阻且 VTS 下降时检测电池组是否存在。

我正在收集容差以验证在温度限制下、充电器与容差堆叠一起指定、存在一个电压阈值、微控制器可以在该阈值下始终识别电池组已连接或断开。

在第12页、BQ25606数据表列出了 Vvbus = 9、Iregn = 40mA、Vvbus = 5、Iregn = 20mA 时的 LDO 电压输出(Vregn)容差、但缺少我设置的条件。

对于12V 和 Iregn 200-750uA 的 Vvbus、我可以预期的最小、最大和典型 Vregn 值是多少? 在一个样本上、我的 Vregn 值为6.13V、但我不知道它在容差中的位置。

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew:

    REGN 稳压为6V。  在5V VBUS 下、REGN 电压较低的原因 是 LDO 处于开环状态。 对于具有12V 输入的情况、  您可以使用5.6V 作为最小值 、使用6.65V 作为最大值。  我们有很好的规格裕度。

    请问您是如何为 MCU 供电的? 从 REGN 还是从 SYS?