This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器解决方案

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92690, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673398/led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:TPS92691TPS92690TPS92692

尊敬的 E2E 会员:

我想找到激光驱动器解决方案。

VIN = 38V、VOUT = 80V、IOUT = 3A (恒定电流输出)

TI 是否有合适的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    这将需要一个升压控制器。 我们有3种合适的器件:TPS92690、TPS92691和 TPS92692。 需要进行低侧电流感应、以便 IC 本身不会在任何位置施加80V 电压、但这三个参数都可以处理这些规格。 它们都是相似的、因此您选择的取决于您可能需要的其他功能。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clint:

    感谢您的回复。

    但 TPS92691 CSP+和 CSP-建议的额定值 仅为65V。  它 是否适合这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    CSP/CSn 引脚可以共模接地、因此您可以进行低侧电流感应。 您可以将 CSN 接地、将 CSP 连接到 LED、因此它处于低电压、IC 上的任何引脚都不会看到80V 输出电压。

    此致、

    克林特