This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于 SW 引脚振铃

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681335/tps543b20-about-sw-pin-ringing

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

您好!

您能告诉我有关 TPS543B20 SW 引脚振铃的信息吗?
请检查随附的文档。

e2e.ti.com/.../About-TPS543B20-SW-pin-ringing-level.pdf

当输入电压为高电平(15V)时、振铃会变得很小。
当输入电压较低(10V 至14V)时、振铃会增加。

请告诉我原因。
TPS543B20是否根据输入电压电平具有模式开关功能?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

     实际上、TPS543B20内部有特殊电路。 请参阅下面的详细信息。  振铃取决于电流。 测试期间的负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢你的答复。
    所有波形的输出电流条件为7A。
    当输入电压条件为高电平时、我认为振铃会变得很大。
    但是、当电压为15V 或更高时、振铃会变得很小。
    客户想要这个原因。

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    我将看到我可以找到的内容。 可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的响应和支持。
    期待收到您的回复。

    您是否能够确认以下内容?
    ・这是否是此设备的正常行为?
    ・如果是,为什么会发生这种情况?

    此致、
    Yusuke /日本地区

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    实际上、TPS543B20内部有一些电路。 TPS543C20/B20都具有开关模式、可在输入电压高于14.5V 时降低开关振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢 您的友好支持。
    TPS543C20/B20具有开关模式、可在输入电压高于14.5V 时降低开关振铃。"
    →请告诉我如何实现此功能。
    当输入电压高于14.5V 时、TPS543B20是否会控制 FET 的 压摆率?
      您能告诉我有关此函数的更多详细信息吗?


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    让我看看我是否能获得更多详细信息。  可能需要一天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的响应和支持。
    期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    当 Vin 高于~14.5V 时、内部逻辑会将栅极驱动器强度更改为弱选项、以确保 SW 振铃更低。
    请参阅此博客中 Kit Nguyen 编写的类似创意植入。
    e2e.ti.com/.../the-effects-of-gate-driver-strength-in-synchronous-buck-converters