This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:TPS650250设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, LM3880, LM3881, TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672936/tps650250-tps650250-design

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件: LM3880LM3881TPS65023B

降级器、  

我现在使用 的是 TPS650250。  

以下是时序序列发生器要求。  

我需要三个输出(1.0V、1.2V、1.8V)

设置:1.0V --> 1.2V --> 1.8V   

关机: 1.8V->1.2V->1.0V

至少:先设置1.0V 并关闭。 1.2V 和1.8V 设置并在1.0V 工作后关闭。  

 使用 TPS650250是否可以实现此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengqing、

    TPS650250使用外部 EN 信号、因此您可以通过将 EN 引脚按正确顺序设置为高电平并按正确顺序将其设置为低电平来实现所需的任何序列。

    您可以在本用户指南的图1中看到一个定序电路示例:
    www.ti.com/.../slvu731

    这是一个3步序列、您可以更改 RC 值以更改每个步长的延迟时序。 因此、我认为您可以实现相同的电路、只需更改电源轨的顺序以满足您的要求。

    如果您需要更精确的时序、可以使用分立式序列发生器 IC 或微控制器的 GPIO 来控制加电和断电排序。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    非常感谢您的回复。 我已经阅读了此参考设计。  

    这是问题、对于设置、我需要首先使用1V 电压来触发其他相对高电压使能。 (__LW_AT__1.2V 或1.8V)

    在 slvu731中、1.8V 首先变为、足以触发下一个步进电压。  

    在我的设计中、1V 需要优先。 因此、该电压不足以触发下一步电路。

    如果我只使用一些分立式序列发生器 IC 来实现这一点、是否有任何方法?

    我知道我可以使用微控制器或其他可编程 PMIC 来实现这一目的。 但由于某种原因、我只能使用此芯片来实现这一点。  

    我知道很难、但请帮助解决此问题。  

    非常感谢、

    BR。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLVU731还使用1V 来触发 PWRFAIL_SNS 输入、从而在序列结束时驱动 nPWRFAIL 输出。

    您可以使用第一个电压轨(1V)来触发 PWRFAIL_SNS 输入比较 器、然后将 nPWRFAIL 输出连接到1.2V 和1.8V 电压轨的 EN 引脚。

    为了确保1.8V 电源轨最后导通、您可以修改1.8V 电源轨使能引脚的 RC 延迟。 将电阻器更改为较大值(100k 或1MOhm)、延迟可长达0.1-1秒。

    此分立式定序电路可通过任何方式进行修改、以满足您的应用需求。 Karl 正将其用作一个示例。

    如果您不想修改定序电路、可以使用序列发生器 IC、例如 LM3880或 LM3881。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我知道 PWRFAIL_SNS 可用于触发 nPWRFAIL。 但在我的设计中,nPWRFAIL 用于其他函数。(表示所有输出都已正确设置。)
    是否有任何方法可以实现此序列? 在这种情况下、只需使用此 PMIC 即可实现该序列、并且无法使用 nPWRFAIL 触发1.8V。 没有其他电压电源。

    如何仅使用此芯片实现我的序列? 请帮助。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 TPS65023B 而不是 TPS650250。

    TPS65023B 具有相同数量的直流/直流转换器和 LDO、它们具有不同的 VRTC 电压和其他特性(GPIO、I2C)。

    您可以使用 LOWBAT_SNS 输入和 nLOW_BAT 输出。 该功能与 PWRFAIL_SNS/nPWR_FAIL 相同、但名称不同。