This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:有关特定音频 LDO 的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30, TPS7A47, TPS7A39, PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699412/tps7a49-questions-about-specific-audio-ldo

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件: TPS7A30TPS7A47TPS7A39PGA2311

您好!

我正在为音频应用寻找特定的 LDO。

我的需求:

将34V 电压轨调节至30V 60mA、从而实现极低的噪声

针对 PGA23xx 组件将24V 电压轨调节为5V 20mA 超低噪声

针对 PGA23xx 组件将-12V 电压轨调节至-5V 20mA 超低噪声

我认为将 TPS7A49和 TPS7A30用作低噪声 LDO,是否有更好的器件,尤其是 PSRR?

我还4.7µF 30V 电压轨的极慢上升时间、大约几秒、对于输出电流、5秒表示、将1 μ F 电容器(输入为10nF //)用作 TPS7A49器件的 CNR/ss 引脚是否存在任何问题? 这样的值会让我在几秒钟左右开始软启动? 有了这样的值、PSRR 将如何?

感谢您的支持

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    TPS7A49和 TPS7A30是此应用的理想选择。 您可能还需要考虑 TPS7A47以实现其提供的低噪声性能。

    虽然在 NR/SS 引脚上放置一个4.7 uF 的电容在理论上可以正常工作、但请务必注意、我们尚未使用如此高的 CNR/ss 测试此 LDO 还必须注意的是、在启用 LDO 之前、CNR/ss 必须完全放电、否则 LDO 的输出将跳转到 CNR/ss 引脚上的剩余电压的增益版本、然后再从该点继续启动。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    您可能还需要查看 TPS7A39

    这将 TPS7A49和 TPS7A30组合在一起并增加了启动跟踪功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢给我看双人双人双人双人双人双人双人双人双人双人双人、 一个明智的选择,我将会研究它。 与单通道版本 A49 + A30相比、最初看起来噪声和 PSSR 较低、但现在不知道这是否会影响放大器的最终 THD+n 性能。

    您好、Ryan、

    感谢您提供的信息、实际上 A47似乎是顶级竞争对手、对于单个 PGA2311的电流容量而言、有一点技能过剩、但结果就在这里、我想我将仅对原型上的 A47/A49进行基准测试、以查看是否对放大器的 THD+n 性能有影响。 我还将在 ss 引脚上测试大电容值、也许我必须添加一个快速充电器。

    最终器件是一款基于纯模拟电路(SRPP MOSFET 配置上的同类产品)并由数字大脑控制的音频功率放大器。

    感谢您的帮助!

    此致、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    如果您的 A 类放大器具有良好的 PSRR、则电源噪声可能不是问题。 如果将恒定电流源作为差分输入级的负载、通常会出现这种情况。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    实际上、我有一个电流源作为差分输入级的负载。 LDO 打算在差分输入级之前用于数字音量控制(使用 pga2311)。 在这里、我需要非常好的 LDO PSRR、以便最大限度地降低输入级之前的噪声。

    此致、

    Florian Briquel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    如果您还没有机会、我还建议您查看我们 的参考设计搜索页面、您可以在其中搜索给定器件型号、电源设计参数等的参考设计、并查找以下参考设计:


    注意:此参考设计使用 TPS7A49 + TPS7A30并包含 测试结果


    注意:此参考设计使用直流/直流解决方案、并附带 应用手册: 适用于便携式音频应用的小型高效分离轨电源