This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 VFB 问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683737/tps53353-tps53353-vfb-problem

器件型号:TPS53353

大家好、团队成员

我们的客户测量 VFB 电压、该值约为0.62-0.63V。 但典型值为0.6V。 您能对此发表一些评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超出规格。 您能给我们提供更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要什么信息? Schametic?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在我们的 EVM 上对其进行测试。 客户对其进行测试、否则 VFB 不是0.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的图片、了解轻载和空载情况。  请参阅以下说明、其中包括有关 D-CAP 中的 VOUT 精度在 DCM 下关闭的原因的图片。

    ·    Vout 平均值高于 VREF 的一半纹波。 因此、轻负载(DCM)时 VOUT 平均值较高、重负载(CCM)时 VOUT 平均值较低。

    ·    在跳跃模式运行期间、在断续导通模式(DCM)下、开关频率低于标称频率、关断时间长于 CCM 中的关断时间。 由于关断时间更长、斜坡信号在过0mV 后会扩展。 然而、它被钳位在3mV 以大大减少 DC 偏移。