This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:I2C 上拉电压? 和禁用行为?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673875/bq25898-i2c-pull-up-voltage-and-disable-behavior

器件型号:BQ25898

团队、

我的客户对 BQ25898有以下问题:

对于 BQ25898、我有几个问题在数据表中找不到确切答案。

 

例如、到电源轨的外部上拉电阻。

我无法判断 IIC 总线是否需要上拉至1.8V 或3.3V 或其他电压?

我的接口处理器为3.3V、但我可以在必要时进行电平转换。

 

我希望能够在充电器未使用时禁用其输出。

尤其是电池充电引脚。

如果我将/CE 引脚拉至高电平或让其悬空、会发生这种情况吗?

(我想让它浮动以禁用充电器)

/QON 引脚也会执行此功能吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    I2C 上拉电阻可以是1.8V 至3.3V。

    这两个输出是 SYS 和 BAT 输出。 要禁用进入 BAT 的充电电流、但不禁用从 BAT 进入 SYS 的放电电流、您需要将/CE 连接至高电平。 遗憾的是、/CE 不能保持悬空、因为它没有内部上拉电阻。 要完全禁用 SYS、必须在 reg00中使用 HiZ 位禁用整个芯片、并在 reg09中禁用 BATFET、将 BAT 连接到 SYS。

    /QON 执行两个功能。 当 BATFET 处于运输模式(即 BATFET 被禁用)时、tSHIPMODE (典型值为1sec)持续时间的逻辑低电平将打开 BATFET 以退出运输模式。 当 VBUS 未插入时、tQON_RST 的逻辑低电平(典型值为19.5sec)持续时间会通过关闭 tBATFET_RST 的 BATFET (典型值为0.325sec)、然后重新启用 BATFET 以提供完整的系统电源复位来复位 SYS (系统电源)。 请注意、只需插入 VBUS、同时重新启用 BATFET、使器件退出运输模式。