This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:Vhtf 规格问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673456/bq24298-vhtf-spec-question

器件型号:BQ24298

你好。

请帮助我检查 BQ24298规格 Vhtf 最大值为47.2%+ 0.6%= 47.8%或48.8%。 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变化应为+-0.6%。 正确的做法是、最大规格应为47.8%。 我们将更正下一个修订版本中的拼写错误。谢谢、