This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池充电问题

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700018/bq25895-battery-charge-issue

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:PMP4496

您好、

因此、我基于 此参考设计的 USB C 移动电源电路。 (PMP4496)。 它连接到5Ah 锂离子电池。 但我无法启动充电。

在电路连接到 USB C 充电器和电池连接的情况下、我可以在"VBUS"上看到5V 电压、"Vo_CHG"节点的电压与电池在3.7V 时的电压相同。 我发现奇怪的是"REGN"节点的电压为0V、根据我从数据表中的理解、它应该是低于5V 的头发。 在连接示波器的情况下、我看不到任何开关在进行。 我可以读取寄存器并尝试更改一些寄存器、但 Hav 没有任何幸运。

寄存器还显示 VBUS 上没有输入、我已经对 IC 进行了回流处理、以防连接很糟糕、但它没有发生任何变化。

如果有任何帮助,将不胜感激。

初始化后在连接 USB 和电池的情况下注册:
regBq[0]   volatile uint8_t   0x48 (十六进制)    
regBq[1]   volatile uint8_t   0x5 (十六进制)    
regBq[2]   volatile uint8_t   0xff (十六进制)    
regBq[3]   易失性 uint8_t   0x90 (十六进制)    
regBq[4]   volatile uint8_t   0x1f (十六进制)    
regBq[5]   volatile uint8_t   0x23 (十六进制)    
regBq[6]   volatile uint8_t   0x5e (十六进制)    
regBq[7]   易失性 uint8_t   0xdd (十六进制)    
regBq[8]   volatile uint8_t   0x3 (十六进制)    
regBq[9]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[10]   volatile uint8_t   0x98 (十六进制)    
regBq[11]   volatile uint8_t   0x2 (十六进制)    
regBq[12]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[13]   volatile uint8_t   0x90 (十六进制)    
regBq[14]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[15]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[16]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[17]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[18]   易失性 uint8_t   0x0 (十六进制)    
regBq[19]   volatile uint8_t   0x8 (十六进制)    
regBq[20]   volatile uint8_t   0x0 (十六进制)    


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    当 VBUS=5V 时、您应该在 PMID 和 REGN 上看到略小于5V 的电压。 在电路未连接电源或电池的情况下、您能否将 PMID、SW 和 REGN 接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    感谢您回来。 我希望能够在本周结束之前了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息是、PCB 出现错误、REGN 直接接地短路。 切断有问题的迹线解决了问题! 谢谢