This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2613415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671673/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

驱动同步降压转换器中的高侧和低侧 MOSFET 时的灌电流和拉电流是多少?

该 IC 能否为低侧 MOSFET 灌入2A 脉冲栅极电荷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否显示范围捕获? 2A 脉冲的持续时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用 INSERT filee2e.ti.com/.../ti-bq24650.docx 附加了示波器图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 bq24650的支脚印。 TI 网站建议使用超库软件、但此软件为空白页。 您能否将 bq24650的 BXL 文件转换为 kicad 或 Orcad/cadence 并将其发送给我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是旧 PCAD 系统中的旧部件。 我们再也找不到封装。  

    关于 HIDRV 和 LODRV 的电流能力、它应该能够处理高达6A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议任何其他尺寸与 bq24650相似的组件。  我可能能够将该脚本用于 bq24650

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 wrt bq24650评估板。 二极管 D1 PDS1040的用途是什么。 是否有必要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1用于阻断从电池到输入的反向电流。 我们建议使用 D1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是 TI 的标准 RVA 16引脚封装。 我不确定其他哪些器件使用此封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是评估板 bq24650的版本、第10页物料清单和第17页电路图、电阻器 R7 - 0 Ω 的作用是什么。  此外、在某些情况下、作为开路类型提到的电容器意味着我必须找出电容值的试错方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R7仅用于 SRN 需要额外偏置的情况。 仅用于评估目的。
    对于原理图中没有特定值的电容器、这意味着它是 EVM 上的 DNP