This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:电压双模或三模

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701583/tps65105-voltage-double-mode-or-triple-mode

器件型号:TPS65105

您好!

我们将 TPS65105PWP 用于我们的设计。 我目前正在生成下列电压。

对于要求1和要求2、我使用倍频器模式。 是正确还是需要更改三倍频器模式?

要求1:

VO1=11.11V

Vo2=-6.81V

VO3=19.98V

VO4=3.3V

VCOM=4.2V


要求2:

VO1=9.57V

Vo2=-6.04V

VO3=17.86V

VO4=3.3V

VCOM=4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在6月25日前回复

    此致、
    Shinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivel、

    根据数据表中的升压输出电压到正电荷泵输出电压的指导、我建议您为您的应用使用三倍频器模式。
    此致、
    辽卡特