This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:新电路板的初始设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683964/bq40z50-r2-initial-set-up-with-new-board

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50

尊敬的 TI:

我有一个使用 bq40z50-R2的全新4节电池电路板设计。  将电路板连接到电池、然后再连接到 bqStudio V 1.3.52后、我会在左下角收到一条"器件未确认"消息。

短暂充电似乎也不会"唤醒"电路板。  在此初始设置阶段是否需要执行任何特殊操作?

谢谢、此致、


Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:通过对 bq40z50上的引脚的时钟和数据焊盘进行连续性检查、我能够使电路板正常工作。 从而使其唤醒并读取默认设置。 我能够使用.srec 文件更新固件、一切都很好。

    谢谢你。