This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:使用寿命数据加速模式有什么作用?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699211/bq40z50-r1-what-does-lifetime-data-speedup-mode-do

器件型号:BQ40Z50-R1

TRM 第9.1节指出:“使用寿命数据加速模式()可以提高使用寿命数据递增的速率。”

这是否会改变在 RAM 中更新寿命数据的频率?  写入闪存的频率是多少?  
正常速率和加速模式下的速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "寿命数据加速模式()"改变了数据在 RAM 中递增的频率。
    启用它将在使用寿命内压缩2小时至1秒、如果需要、"使用寿命刷新"命令将数据刷新到数据闪存。
    此致、
    Swami