This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:电压模式控制

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3875, TMS320F28335, UCC3895, UCC28950, UCC2895, UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683543/uc3875-voltage-mode-control

器件型号:UC3875
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335UCC3895UCC28950UCC2895UCC28950EVM-442

你好。

我想在 UC3875中使用电压模式控制。 因此  、我在斜坡(19引脚)和 GND 之间放置了一个小电容器。

我想知道 CS (电流感测) 引脚在 电压模式控制中未使用(接地)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    在数据表的第11页、您可以找到电压模式控制的原理图。 通过阅读数据表、您仍然可以使用 CS 引脚检测过流事件、以保护功率级。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    但在我的 PSFB 设计中、没有电流传感器初级侧。 它仅位于次级侧输出电感器上。
    此外,我还将使用数字控制器(TMS320F28335)和模拟芯片并联。 数字控制器(TZ)会发生过流事件。 我想知道 CS 引脚的相关信息。 如果我不使用该引脚、如何处理它?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    然后将 CS 引脚连接到 IC 的 GND 引脚。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    它是否适用于 UCC28950、UCC3895? 我曾使用 UCC28950和 UCC3895进行过测试。 在 CS 引脚连接到 IC 的 GND 引脚的情况下、不会发生 UCC28950和 UCC3895相位控制(也是 VMC)。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Peter 是正确的、如果未使用 CS 引脚、则应将其连接到所有三个器件上的 GND。
    UC3875是一个旧设备,我不是很熟悉,但是...

    在电压模式下、您需要按照数据表的 P6所述将一个电容连接到斜坡引脚、并将一个电阻连接到斜率引脚。
    然后可通过改变 COMP 引脚上的电压来控制 PWM 占空比。 COMP 引脚上的电压通常由误差放大器决定、控制 COMP 引脚电压的最简单方法是将误差放大器配置为单位增益缓冲器-将 EA-连接到 COMP 并将直流电压馈送到 EA+上。 斜坡和 COMP 之间存在1.3V 偏移、因此控制器应处于0%占空比、直到您将 EA+提高到1.3V 以上。 将 EA+保持在其绝对最大额定值5.3V 以下。

    您应该能够通过改变 EA+引脚上的电压来控制占空比。

    您是否考虑使用更新的 UCC3895或 UCC2895器件?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    首先、我考虑过使用 UCC28950或 UCC3895、并已经对其进行了测试。
    在我的设计中、施加了3类补偿的负反馈、不使用电压跟随器。
    UCC28950、UCC3895、UC3875中的所有条件(我有全部三个器件)与连接到 GND 的 CS 引脚相同、应用了 VMC。
    但在 UCC28950、UCC3895和 alos UCC28950EVM-442中不控制相位、而是在 UC3875中控制相位。 因此、我想知道 CS 引脚会影响其他引脚(例如 comp、ramp)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim

    我需要研究您的原理图以了解正在发生的情况,您能在此处发布您的原理图吗?  如果没有,请直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kim

    感谢您发送原理图-我已直接回复您。

    此致
    Colin