This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:输出电压降至1V、而不是3.3V

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701652/lp2989-output-voltage-fall-to-1v-instead-of-3-3v

器件型号:LP2989

您好!

我的板载 LP2989AILD-3.3 (WSON 封装)、当环境温度高达70°C 时、组件输出下降至1V

在25°C 的温度下、输出可保持在1V 持续数小时、并返回3.3V。

输入电压为5V、输出和输入端有10uF 陶瓷电容器。 (10nF 旁路电容器)

输出电流为25mA、组件的结温必须为"环境温度+ 1.5°C"。

我们提供了多个板、但只有一个板具有默认值。

您是否已经看到此类型的默认值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    为了帮助调试、您能否提供输入电压、输出电压和输出电流的示波器截图?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我无法轻松测量输出电流、但我尝试使用串联电阻(1.5 Ω)和2.5mA (恒定)注入外部电源3.3V。

    您可以看到以低负载建立输入和输出。

    在输出端使用120欧姆电阻器时:

    我们可以看到、低负载时的输出为1V (3.3V 时通常为2mA)、而120欧姆负载时为50mV (3.3V 时通常为27.5mA)。

    谢谢、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    感谢您的示波器截图。  由于输出电压会根据负载而上升到不同的电压、因此我们应该寻找无意的偏置、例如未从电路板上移除的过多磁通、可能会将输出电压偏置为低电平。  具体而言、请查看 SENSE 和 BYPASS 引脚、因为其中任一引脚上的意外偏置电流都会影响输出电压。

    非常尊重、

    Ryan