This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2的化学 ID

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ20Z80, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698291/bq40z50-r2-chemid-for-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: bq20z80BQSTUDIOBQ40Z50-R1

您好!

我们正在将 bq20z80周围的旧设计升级到 bq40z50-R2。   bq20z80 和其他较早器件中存在我们所使用的电池的化学配置文件;但是、在尝试更新 bq40z50R2时、我无法找到该电池的化学配置文件。

此致、

Joe Perino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    如果您发送0x0008至0x00命令、则会返回 chemID 信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Jasper。 但是、我知道如何读取当前化学 ID。
    我的问题是、假设我将电池 XX 与 bq20z80一起使用 chem ID yyy。 bq20z80的该电池具有独特的化学成分、可用于从默认化学成分 ID 更新器件中的化学成分。
    但是、当我将电池组的电子器件升级到 bq40z50R2并下载最新的化学配置文件时、具有 chem IDyyy 的该电池 X 的化学 ID 将不再可用。 对于较新的 Impedance-Track 器件、该电池的化学成分不存在、我想知道原因。

    -Joe P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的化学 ID 编号是多少? 我想您的化学 ID 不支持 Turbo mode2、并且它未在 bqStudio 中的化学编程中列出。
    我们添加了在新 bqStudio 中显示非 Turbo 模式2 chem ID 的选项、但由于我们正在验证新 bqStudio、该选项尚未发布。
    如果您向我发送了.srec 文件或 gg.csv 文件、请让我根据您的 DF 配置更新您的 ChemID 并将其发回给您。
    这是我的电子邮件地址。
    Jasper.yi@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将 Chem ID 0401与 bq40z50-R1结合使用、并且有一个新应用、在该应用中、我们希望将相同的电池与 bq40z50-R2一起使用。 但是、Chem ID 0401不会出现在 bqStudio 中与 bq40z50-R2一起使用。 是否有办法实现这一目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我创建 ID0401 .srec 文件并将其发布。 ChemID 列表中有两个0401。 您是否知道您使用的是哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 K2 LFP26650P、但可能需要将0402与 LFP26650EV 配合使用
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里上传了文件。 如果下载失败、请向我提供您的电子邮件地址。

    e2e.ti.com/.../bq40z50R2_5F00_v2.11_5F00_ID0402.srec.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载的文件、谢谢。 不确定为什么它是 srec 文件-以为它将是 bqStudio 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前的 bqStudio 版本不支持非 Turbo 模式化学 ID。 因此、我必须根据数据库创建.srec 文件。