This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:bq76pl455A-Q1的 schmatic

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673434/bq76pl455a-q1-schmatic-of-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ769400

尊敬的所有人:

在 bq76pl455A-Q1参考设计中、没有充电放电和电流电路。 有人可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    这通常是一个独立的分立式交流/直流或直流/直流电路、在很大程度上取决于您的电源需求。 pl455仅是显示器/次级保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但与 bq769400类似、没有充电和放电引脚说明、也没有感应引脚可用。 我得不到。 您是否有完整的 MCU 和充电放电电路参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、但与 bq769400类似、没有充电和放电引脚说明、也没有感应引脚可用。 我得不到。 您是否有完整的 MCU 和充电放电电路参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    不幸的是、我们没有。  

    对于典型的 XEV 应用、我们通常会看到 MCU 驱动继电器接触器、而不是像电动工具那样使用 FET。 由于电池组的尺寸、我们通常也会以分立方式完成监测/电流感应。