This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有抖动功能的 PFC 控制器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683694/about-pfc-controller-with-dithering-function

主题中讨论的其他器件:UCC28019AUCC28180UCC28070

您好!

 TI 是否具有具有  具有 时钟抖动(扩频) 功能的 PFC 控制器?
了解以下器件不具有此功能是否正确?

・UCC28019A
・UCC28180

具体产品图像如下所示。
・R2A20104
・FA5610
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke -San

    正确、UCC28019A 和 UCC28180没有抖动功能。

    UCC28019A 是一个固定的65kHz 操作
    UCC28180频率由一个电阻器从外部设置。 应该可以在 FREQ 引脚(引脚4)上添加一些额外的电路来从外部调制频率、但我没有这样做。

    UCC28070是一款内置抖动特性的两相交错 CCM PFC 控制器。

    有关抖动的技术说明、请访问 www.ti.com/.../slup269.pdf

    我自己认为抖动的好处有限-仔细注意 PCB 布局和滤波器设计就更加重要了。

    此致
    Colin