This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:设计可行性

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683631/tlv62568-design-feasibility

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TPS61089

您好!

我有一个配置为1s5p 的锂离子18650电池组。 我正在使用升压转换器(TPS61089)来获得 Vout=5V @ILOAD=2A。

我将为三个负载提供升压转换器输出。 其中的一个降压转换器 TLV62568从 TPS61089和获取输入电源

当输出 Vout=3.3V @ILOAD=1A 时、我将使用降压转换器的输出为 MPS432P401供电。 这是方框图;

 

我的问题是:

问题1. 我是否会在 TLV62568提供给 MSP432的电源中遇到任何噪声? 如果是、那么我需要考虑哪种类型的预防措施?

问题2. 转换器的噪声是否会影响 MSP432的正常运行?

问题3. TPS61089的输出是否无噪声? 如果不是、我需要考虑哪些预防措施?

问题4. 升压转换器 TPS61089是否有可能引入噪声? 我需要考虑哪些具体措施?

谢谢、此致

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    很高兴为您提供支持。

    问题1. 请为您定义什么是噪声。
    无论何时选择开关模式电源(SMPS)、您都需要处理一个高度非线性的电路、该电路通过在时域中对该能量传输(开关机制)进行分区并以适当的方式释放/存储该能量来将能量从源传输到负载。 这意味着:

    1) 1)输出电压将始终在开关频率下呈现纹波
    2) 2)电路的某些点会出现脉冲电流、PCB 也是如此、如果布线像高效的天线、这些脉冲电流可能会辐射

    在这里、您可以找到一些有关 SMPS 的有用文献:
    开关稳压器基础知识 www.ti.com/.../snva559a.pdf
    降压转换器基本设计要求 www.ti.com/.../slva477b.pdf
    PCB 布局技巧 www.ti.com/.../slyt614.pdf

    通常、我们器件的数据表和产品页面都是大量支持技术文档、可指导客户进行设计。 例如、按照产品数据表中的布局建议、您可以从有效的起点降低辐射噪声、而同一数据表上有指示、可以选择哪种电感器和输出电容器组合来实现良好的工作运行

    问题2. 要回答这个问题、您应该发布一个专门的主题、其中提到 MSP432器件型号、因为对于每个产品、都有一个专门的支持团队。

    问题3. 您可以参阅 Q1

    问题4. 噪声输入是什么意思?