This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:如何调整频率

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700957/ucc28780-how-to-adjust-the-frequency

器件型号:UCC28780

你(们)好、Tis

我将使用 UCC28780+Navitas 设计65W C 型适配器、

您能告诉我们如何设置 UCC28780工作频率、有没有任何有关 Ref、THx 的计算公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您关注 TI 的解决方案。

    您可以在数据表8.2.2.2.3中找到 fsw 公式

    开关频率取决于一些参数、Lm、Vin、IO 和 CSW。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我想在上面详细介绍 Kevin 对您的回应。 他引用的 FSW 公式(UCC28780数据表中的 EQN 29)是用于预测 FSW 在变化广泛的输入和输出条件下如何变化的通用公式。 这个等式取决于已经确定的 Lm 值。

    但是、前面的公式(EQN 23)使用系数 fsw (min)来计算 Lm 的值。 系统设计人员需要选择转换器应运行的最小开关频率。 Fsw (min)出现在大容量电容器的最大负载和最小谷值电压下。 EQN 29将根据 FSW (min)的这一选择显示 FSW 的完整变化范围、通常可以预测 FSW (max)在满载时可超过2倍、甚至比 FSW (min)高出3倍。 在 ACF 中、Fsw (max)在较轻负载下的范围甚至更高。

    fsw (min)的初始选择在很大程度上取决于用于开关的 MOSFET 类型。 硅超结 MOSFET 具有高输出电容值、无法在高于几百千赫的频率下高效开关。 考虑到预期的 FSW 变化、硅 FET 的工作频率通常低于300kHz、因此通常可以在150kHz 左右选择 FSW (最小值)。 GaN MOSFET 的输出电容要低得多、开关速度要快得多、因此 Fsw (min)可以在250kHz~300kHz 的频率下启动。

    GaN MOSFET 的目标频率可能大于500kHz、但由于 Fsw 变化以及更高的 Fsw 下的效率下降、因此最好选择250kHz 左右的 Fsw (min)。 尽管 UCC28780 ACF 控制器可以在更高的频率下驱动 ZVS 运行、但交流电阻、磁芯损耗和栅极驱动偏置损耗也会增加、因此如果您将 fsw (min)启动得过高、效率将受到影响。

    此致、
    Ulrich