This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VCOM 设置?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701423/tps65150-vcom-setting

器件型号:TPS65150

如果我将 V (sup)(pin9)设置为10V、那么如何将 VCOM (pin10)设置为3.3V?

如果我在前面的 OH IN (引脚11)中设置分压电阻器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在6月25日前回复

    此致、
    Shinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将器件的 Vsup (引脚9)设置为10V、则可以使用与电阻分压器输入相同的10V 电源(Vsup)、以便在器件的 IN 输入(引脚11)处创建3.3V 电压。 例如、对于电阻分压器的10V 输入和500K 欧姆的顶部电阻、分压器的计算底部电阻器将为~246.2K 欧姆、以在 VCOM 缓冲器的 IN 输入(引脚11)上创建3.3V 电压、该电压应在器件的引脚10上提供3.3V 的缓冲电压。

    我希望这可以回答,但如果有任何问题,请告诉我。

    此致、

    辽卡特