This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:使用 TLC59116替代 TLC59116F

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683480/tlc59116-using-tlc59116-to-replace-tlc59116f

器件型号:TLC59116

您好专家、

我的客户想知道我们是否可以使用 TLC59116来替代 TLC59116F。 我知道、TLC59116F 是一个开/关部件、需要外部电阻器。 对于 TLC59116的 Rext 引脚、如果该引脚可以悬空、因为 TLC59116F 没有 Rext 引脚。 谢谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ann、

    您不能将 Rext 保持悬空、正如您可以从数据表中看到的、针对这个引脚功能:
    "用于连接外部电阻器以设置所有输出电流的输入端子"。

    因此、您需要连接一个电阻器来设置输出电流。

    如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth