This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:应用交流适配器时、在充电抑制模式下充电电流过大

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700789/bq40z60evm-578-excessive-charge-current-in-charge-inhibit-mode-as-ac-adapter-is-applied

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

bq40z60 EVM-578

当应用交流适配器(负载为2A)时、在充电抑制模式下会出现过度充电电流(充电设置小于3A)。

当应用交流适配器(XP Power VEF50US12)时、过大的电流会导致短路保护–持续(具有自动恢复功能的断续/跳闸和重启模式)。

 

当处于充电抑制模式(<40C)时、我们会遇到过多的充电电流(<3A 充电设置)、因为 VSYS、J5上施加了2A 的交流适配器负载(在无负载的情况下不会出现过大电流)。

 

当使用10Amp 实验室电源而不是交流适配器(具有短路保护)时、系统关闭(0安培、VAC、J1)、请参阅 ChargeInhibit_VAC_HiDrv_IAC_iBatter_BAD_8_10AmpSupply.bmp。

 

我们正在检测技术参考手册(第4.13节)中所述的禁止充电模式、但过大电流是一个问题。

 

这些实验是通过将 RT1替换为10转100K 电位计(用于在温度范围内进行转盘)来完成的。

 

附加的文件包括:

-         bq40z60_V0_15_build_21_2S6P_R0.05a.srec

-         好/坏的日志文件

-         良好/不良波形

通道1–VAC (J1)

CH2–HiDrivv (引脚27)

CH3–IAC (J1处的电流)

Ch4–iBatt (J3处的电流)

-         交流适配器电源数据表

电池采用2S6P 配置(锂离子充电 ID:2012)。

是否有改变设置以减少过度充电电流的想法?

是否可以禁用 CHG 禁止?

 

谢谢、

Tom

 e2e.ti.com/.../ChargeInhibit_5F00_EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、有几个拼写错误

    应为:
    大于3安培(不小于3安培)
    >40C (非<40C)

    当应用交流适配器时,在充电抑制模式下会出现过度充电电流(>3安培充电设置)。
    当应用交流适配器(XP Power VEF50US12)时、过大的电流会导致短路保护–持续(具有自动恢复功能的断续/跳闸和重启模式)。

    当处于充电抑制模式(>40C)时、我们会遇到过多的充电电流(>3A 充电设置)、因为 VSYS、J5上施加了2A 的交流适配器负载(在无负载的情况下不会出现过大的电流)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多的拼写错误

    将 Ch3 & Ch4说明反向
    应为:
    OCh1–VAC (J1)-黄色
    oCh2–HiDrivv (引脚27)-绿色
    OCh3–iBatt (J3处的电流)-蓝色(非 IAC (J1处的电流)
    OCH4–IAC (J1处的电流)-红色、 (非 iBatt (J3处的电流)

    t
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息(希望能帮助理解所有数据)..

    所有‘良好’文件的记录温度为25°C。
    所有‘坏’文件记录在>40C (充电抑制模式)。

    注:
    CH1 (VAC)未连接到以下文件(表示0V)。
    ChargeInhibit_VAC_HiDrv_iAC_iBatt_Good_1.bmp
    ChargeInhibit_VAC_HiDrv_iAC_iBatt_Good_2.bmp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TK82、

    我将对此进行研究。 但是、我们需要一些时间来分析所有这些情况。 希望在大约10个工作日或更短的时间内收到我的更多问题或建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ‘‘在“BAD”日志文件中,“ChgCurrent Reg”设置为255 (最大值),
    在‘Good’(‘)日志文件(??)中,ChgCurrent Reg’(ChgCurrent Reg)设置为76。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将最大电流寄存器设置为76 (I LIMIT = 3A、R CHR = 10m Ω)可以解决问题.....

    数据存储器/高级充电算法/充电器/MaxCurrentRegister。

    默认值为255 (10安培)、在 应用交流适配器(XP Power VEF50US12)时导致短路保护–连续(断续/跳闸和重启模式、具有自动恢复功能)。

    这个答案很难找到、也很难找到、但它起作用("或充电由于某种原因被禁止")。

    请参阅随附的参考文献。

    谢谢、

    Tom

    e2e.ti.com/.../MaxCurrentRegister.docx