This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:在切换终端设备时、接收器是否会对电池过度充电

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673747/bq51013-whether-receiver-will-overcharge-the-battery-when-switching-end-equipment

器件型号:BQ51013

大家好、

我的客户正在密钥卡中使用 BQ51013、并担心以下情况。

在智能手机充电期间、如果从 WLC 中移除了 WLC、WLC 将在大约3秒内继续发送电源。
因此、如果您开始为10W 电话(例如 iphone)充电、并且在3秒内更换它、新设备将接收到原来的功率         第一个器件请求的。
 =>此策略符合 Qi 标准
因此、FOBIK 可以从15W 的利茨线圈@4A (最坏情况)接收磁场、而不是从前一代5W 接收到3.5A 的磁场。

它是否会导致遥控钥匙损坏?

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您描述的情况(热插拔)适用于所有5W WPC 接收器和许多15W 接收器。 如果 TX 产生较大的磁场以支持手机充电、并且移除了手机、则 TX 将不会立即关闭。 放置在该域中的 RX 将关闭(无负载)、RX 线圈将产生大电压。 电压和电流的大小取决于 RX 线圈、线圈调优、位置和其他因素。 很难说条件是否会造成损坏。
    最佳保护是器件交流输入端的某种类型的钳位电路、例如 TVS。 当接收器置于器件内的场有源电路(OVP)中时、接收器关闭、不可用。