This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ78350-R1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673754/bq76920-bq78350-r1

器件型号:BQ76920
Thread 中讨论的其他部件:BQ78350-R1

在 BQ7692000中、HO 要稳定 REGOUT 2.5V VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、迪维达斯、
    您的意思不清楚。
    对于 REGOUT、应使用电容器来稳定输出电压、有关建议的范围、请参阅 bq76920数据表。
    与 bq78350-R1配合使用时、如果电池电压低于关断电压参数、bq78350-R1将关断 bq76920、从而导致 REGOUT 变为低电平并要求系统再次启动。 确保对每个选定的电池输入施加电池电压。 如果配置设置不正确、无法使用电池、则可以按照 bq76920EVM 用户指南第6.3节的说明、在更正 AFE 电池映射时仿真充电电流。 SRP 引脚上的几 mV 就足够了。