尊敬的 TI comunity:)
我正在寻找在两节电池之间切换的解决方案、这两节电池用于为整个器件(升压转换器后跟 LDO)供电。
我想要实现的是一种不太常见的解决方案,因此:
BAT1将是主电源、BAT2将是辅助电源、当 BAT1耗尽/移除/损坏时、该电源将处于激活状态。
我知道、我可以使用具有使能输入的 PowerMUX 或理想二极管、通过比较器或电池监控 IC 来控制 BAT1的电压、从而实现理想的切断/电源开关。
但我正在寻找更有用的东西、这将使我在充电方面拥有更大的自由度。
因此、当使用 BAT2时、我想实现 BAT1充电、反之亦然、以确保两个电池正常放电-这是我在这里的主要目标。
由于锂离子电池的性质、我想尽可能避免因更换电池或将其切换到位而导致的任何主入口(在 PCB 上重新连接它们)。
我不希望同时为两节电池充电或使其放电相等(因为我找到了一些以这种方式工作的解决方案)。
我的充电电流为~ 2A、这是相当典型的(壁式适配器5V/2A)、我使用专用 IC 为锂离子电池充电(两者均为18650 3.7V 型)。
截止电压将为2.7-3V、然后将打开第二个电源以保持正常运行、并应对第一个电池充电、直到充电至95%
BAT1将完全充电时、应将其切换回为器件加电、然后 BAT2将重新充电。
墙式适配器将始终连接、但仅用于维持充电(不作为第三个电源选项)。
是否有任何 IC 解决方案可用于此目的? 我假设我需要一些 MOSFET、但如何控制该充电序列?
如果两个电池都耗尽(墙式适配器断开连接/损坏等)、那么哪个电池将充电?
我们假设18650都处于~ 2.7V -我们不是讨论移除/损坏的电池-两个电池都将始终保持连接。
感谢您的帮助和时间:)
PS:很抱歉、如果我的帖子不属于此论坛、如果有更适合我的问题的地方、请将我的主题移至适当的位置。