This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:环路补偿计算

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673578/tps92602-q1-loop-compensation-calculations

器件型号:TPS92602-Q1

我正在尝试根据数据表"9.2.1.2.11环路补偿"部分中的公式计算补偿组件、但我得到了奇怪的值。

灯串中有15个 LED。 电流为700mA。  电压为55V。  我的电源为19V。  占空比= 67%。  动态 LED 阻抗为15欧姆。  L = 22uH。 COUT = 10uF。

使用数据表 P25上的等式39 - 44、我得到 Rcomp = 671微欧、Ccomp = 385uF!

我的 FP 是1230Hz、而 fzrhp 是61.9kHz。  我的 Rsense 为0.2欧姆。  我的 Risns 为0.022欧姆。

你能告诉我我我出了什么问题吗?  我希望得到 Rcomp ~= 500欧姆。

顺便说一下、使用数据表中的值、电路工作正常: Rcomp = 510、Ccomp = 0.22uF。

我只想了解为什么我会得到这样的奇怪值。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、


    数据表中的公式仅供参考。 有时、它不会获得合理的结果。 但是、数据表和 EVM 中的值在大多数客户的设计中已经过验证。 您可以首先使用这些值并根据测试结果进行调整。

    此致、
    谢利·何