This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87335Q3D:CSD87335Q3D -模板与阻焊层

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87335Q3D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670512/csd87335q3d-csd87335q3d---stencil-vs-solder-mask

器件型号:CSD87335Q3D

大家好、团队、

我注意到、根据第11.3节中的模板建议、CSD87335Q3D 数据表建议为引脚1-2使用单孔径。

另一方面、图34中显示了引脚1-2的焊盘是分离的。

您能否建议阻焊层应如何考虑模板具有单个孔径且焊盘为两个?

它看起来是图和模板之间的不匹配。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落
    我与我们的封装专家进行了交谈、他们同意建议的模板是您应该遵循的内容。 即使在机械制图中、引脚1和2也会连接、D4尺寸就证明了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    您是否计划更新数据表?

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表正确无误-没有更改计划。 如机械制图所示、连接引脚、但建议的焊料也正确。

    您认为需要更改什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    图4显示了未连接的焊盘,而模板显示的是“单焊盘”。

    这是我觉得误导的。

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    我看不到您看到的内容。

    首页顶部显示已连接:

    数据表上的图4实际上是一条曲线、上面没有显示的图34:

    第18页的机械制图显示引脚清晰连接(同样通过 D4尺寸):

    最后、建议的模板显示、由于连接了这些引脚、因此在焊接时可以将它们视为一个引脚:




    这些是我在数据表中看到的唯一相关图片。 您的困惑来源于什么图像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我指的是图33。 这是误导

    谢谢、

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、是的、现在我了解您的困惑原因。 我们将在数据表上对此进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢后续行动。
    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    您是否看到下面所示焊盘的轻微变化有任何挑战/问题?

    引脚1和2仍处于连接状态、但它们具有小孔径。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落
    是的、除非这是引脚4下面的过孔、否则这应该正常。 可能应将其移除以确保良好的 BLR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    日落