This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:删除了 SDM 位操作状态 B

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701793/bq40z60-remove-sdm-bit-operation-status-b

器件型号:BQ40Z60

您好!

我在  定制设计的电路中使用 BQ40z60芯片、我的问题是关于操作状态 B 中的 SDM 位

当前 SDM 已设置(红色);因此,xchg 和 XDSG 也都已设置(红色)。 我正在尝试对电池放电、这要求不设置 XDSG (绿色)。

需要执行哪些步骤来取消设置 SDM 位(将其变为绿色)、这也会取消设置 XDSG? 我尝试了2种不同的方法来实现这一目的:

1) 1)为 BQ40z60的 VACP 引脚提供的电压大于电源->关断->充电器阈值电压

2) 2)使用 RESET 命令重置器件

3) 3)将 SYS_PRES 从设置循环为取消设置、然后再次设置

这些尝试都没有帮助。

是否有任何其他建议的阈值需要调整?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    不、这些就是条件。 如果电池组不可拆卸、您可以考虑在 DA 配置寄存器中将 NR 设置为1。 还要确保不发送 shutdown 命令。 您可以连接充电器以关闭 FET。 默认情况下、FET 也不启用。 您必须发送一次命令才能启用它们。