This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:器件似乎与 Tx 通信、但赢得#39;t 开始充电

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ500210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699973/bq51050b-device-appears-to-communicate-with-tx-but-won-t-start-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ500210

您好!

我们根据 bq51050b 的参考设计设计设计设计设计了无线充电器(Rx)、原理图如下所示

使用线圈 TDK WR-483250-15m2-G, 电池和充电器之间有一个电量监测计(bq27421)。

在 Tx 侧、我们使用基于 bq500210的 Logiix (QI) 10W 快速充电器以及 UNITX-8610 (无认证)。 (我们还有一个 POWERQI T-100 (5V、1.5A)充电器、我们偶尔会对其进行测试、但也不会进行通信)。

使用原理图中所示的设置进行测试不成功、因此我们继续修改电路板以完全匹配参考设计中的值。 C20更新为68nF、C23更新为1800pF、R10更新为42.2k。 这会产生更好的结果、如下所示、但仍然无法为电池充电、COMM 电容器也从22nF 增加到47nF、并且没有明显的差异(更高的电压峰值)

下图是在未连接电池的情况下将线圈放置在 UNITX 充电器上的结果;CH1是 RECT 电压、CH2是 BATT 上的电压。 某些通信似乎成功、但电池电压无法稳定。 只要通信成功、充电指示灯就会闪烁。

在系统中连接电池(以及拆卸/更换线圈)显示以下行为;CH1是矩形电压、CH2是 BATT 上的电压。 使用放电的电池会产生非常相似的结果。

使用 Logiix 快速充电器似乎不能改善问题、如下图所示、电压更高、但行为与另一个 Tx 相同。

使用不同的线圈 1461791001 、我们得到不同的结果、尝试通信、失败、并生成故障(Tx 停止尝试)。 尝试匹配 CS 和 CD 似乎也不能改善通信。 还尝试使用您的设计 之一 http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760308103206.pdf 中建议的线圈 、这在某种程度上改善了在没有电池(它持续通信)但电池电压不稳定且电池存在时的通信、同样的行为也在出现; 此外、一旦您在线圈之间放置任何距离、它将完全失败。

我们移除了 R12并将 R13替换为10k、但没有任何改进。 此过程已经在4个不同的电路板中尝试过、因此目前我们没有提出调试想法、我们希望获得一些关于下一步尝试的指导。 我们确实注意到 FOD 上缺少电容器、但在电路板上添加电容器似乎对成功为电池充电没有影响。

对于电池、我们尝试使用来自 EBL、Canwelum 和 Orbtronic 的受保护锂离子电池以及未受保护的 UltraFire 电池。

提前感谢、

Juan Pablo Diaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常感谢就此提供的任何指导/帮助。 我们已经完成了有关此问题的多个帖子、并尝试了这些建议、但仍不成功。

    我应该补充、我们还移除了/CHG 电阻器(来自 LED)、观察到的行为相同。

    谢谢、

    胡安·巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Juan
    在未连接电池的情况下、设备将向 TX 发送终端电源传输(EPT)、并将其关闭。 我们看到在 RECT 电压上有一个数据包、然后功率传输停止、这可能是 EPT。 我们还看到电池电压达到4.2V。

    电池的中范围捕获显示了可能的通信问题。 我们看到 RX 回复 TX ping、但 ping 未扩展。

    TS 上的温度传感器(NTC)连接看起来不正确。 20k 上拉电阻器位于器件内部、TS 将直接连接到 NTC 和电阻器网络。

    需要检查的事项:
    1) 仔细检查线圈调优、在 TX (Ls)上测量 RX 线圈、并使用该值进行调优。
    2) 可将 Comm 电容器增加至68nF
    3) 检查线圈到线圈的距离是否应在3mm 至5mm 范围内。
    4) 重新处理 TS 引脚电阻器网络。

    从客户处更新:

    TS 引脚电阻器网络似乎是问题所在、我们曾尝试通过移除热敏电阻并将下拉电阻器切换为10k 来禁用它、但移除20k 上拉电阻解决了该问题。 问题的根源在于我们对所提供电子表格上原理图的理解。