This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340-Q1:tps45430-Q1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701897/tps54340-q1-tps45430-q1

器件型号:TPS54340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54340

尊敬的先生/女士

 该 IC 可处理的最大电流大小。 我的要求是从 22至30V 直流输入生成36V 输出、最大负载电流为3A。 这是否可用于满足我的要求。

希望您能及早响应。

Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishnu,

    TPS543640不是满足您要求的理想选择。 TPS54340是一款降压转换器。 因此,当电源为“Ping=Pout*Efficiency”时,输入电压将降至输出电压。

    我建议使用 Webench 工具作为起点、查找符合您系统要求的升压器件。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn