This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:未使用的引脚连接?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700493/tps92518-unused-pin-connection

器件型号:TPS92518

您好、Sirs、

CSP2、CSN2、GATE2、SW2、BOOT2、 当通道2不使用时、是否连接了 VCC2、VLED2和 PWM2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    CSP2和 CSN2连接到 Vin (也可以连接到 GND)
    GATE2打开
    BOOT2和 SW2连接在一起并连接到 GND
    VCC2断开
    VLED2是模数转换器的输入、可用于测量其他电压(如 Vin 或其他电压)或连接到定点(Vin、Vcc、GND 等)
    PWM2连接至 GND 或 VCC

    此致、